This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:SN74LVC1G11DBVRG4

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436224/sn74lvc1g11-sn74lvc1g11dbvrg4

器件型号:SN74LVC1G11

工具与软件:

你(们)好

我注意到、网站上的封装和步骤文件不正确、SOT23-6焊盘、宽度和长度不正确。  

对于样本 A、 数据表中的焊盘为0.9*0.4、而下载的设计中的焊盘为1.2*0.6

请给我发送正确的封装,特别是步骤3D 文件.

 谢谢

YONI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    这是自动生成到产品文件夹中的文件。 让我看看该模型来自哪里、看看为什么它会出错。