This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS30:仿真所需的 Tina/Spice 模型

Guru**** 2534380 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS30, CD74HC393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436110/sn74hcs30-tina-spice-model-needed-for-simulation

器件型号:SN74HCS30
主题中讨论的其他器件: CD74HC393

工具与软件:

您好!

您是否可以   共享任何适用于 SN74HCS30QPWRQ1、CD74HC393M96、CD74HC393M96的 SPICE 模型。 我无法在网上找到它。

此致、

Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    我为 SN74HCS30整理了一个模型、请查看下面随附的内容、如果您有任何问题、请告诉我。

    至于'393函数-遗憾的是、我们目前不能支持包含用于 SPICE 仿真的存储器或触发器的器件(如数字计数器、移位寄存器等)。 我建议使用仿真工具内置的数字功能(大多数工具都有集成的数字模型库)仿真数字行为。

    如果您对 CD74HC393的模拟行为有任何具体问题、我建议您在单独的主题中将这些问题发布到 E2E、以便他们回答。

    e2e.ti.com/.../SN74HCS30.cir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Emrys。 当我尝试导入模型时,我得到了 "重新声明的标识符: XUG。 行73错误。 您能帮忙吗?  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    Emrys 现在是 OOO。 当他回来的时候,我会让他回到你身边。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aydin、

    抱歉-我已更新随附的、将 XUG 重命名为 XOUTUG。

    e2e.ti.com/.../7651.SN74HCS30.cir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢 Emrys。  

    此致、

    Aydin