This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04-Q1:输入电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1437889/sn74lvc1g04-q1-input-current

器件型号:SN74LVC1G04-Q1

工具与软件:

专家、您好!

对于 SN74LVC1G04-Q1、数据表提供了最大 输入钳位电流为-50mA 的信息。

该值对于未上电的设备是否也有效?

谢谢、此致。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;当您不在建议的运行条件下时、绝对最大额定值也适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的确认。

    此致、

    Michael