This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:请查看 LM73606原理图。

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436530/lm73606-please-review-the-lm73606-schematic

器件型号:LM73606

工具与软件:

您好、TI

我将使用 LM73606设计电路板、概念如下。

输入 V:12V
输出电压:3.3V 或3.8V
Fsw:500Khz
SYNC/MODE:自动模式


问题)

1.输入电容、输出电容的数量和值是否有问题?

2.我尝试使用的是同时提供3.3V 或3.8V 的功率电感器4.7 uH、有什么问题吗?
您能提供任何规格或器件型号吗?

3.应该如何处理同步模式引脚 NC 或 GND?

4.什么是偏压盖不安装或安装?

5.完整电路审查的结果是什么? 是否有要修改的点?

BR

Chulho。 张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张哲镐

    请在此处查看我的评论:

    1./2. 我建议填写该器件的快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVR524 (该操作在产品文件夹中提供)。 它也会让您很好地了解无源值。  

    3.同步模式引脚:该引脚不应为 NC -连接到 GND、因为您需要自动模式
    请参阅 PG 的建议。 数据表的第4部分:
    '如果不使用、则接地。
    接地:自动模式、轻负载时效率更高;
    连接至逻辑高电平:强制 PWM、在负载范围内恒定开关频率;
    连接至外部时钟源:强制 PWM、与外部时钟的上升沿同步"

    4.偏置电容:
    请参阅 PG 的建议。 数据表的第3部分:
    "TI 建议在3.3V≤VOUT≤18V 时连接到 VOUT、或在可用时连接到外部3.3V 或5V 电源轨、以提高效率。
    BIAS 引脚电压不得大于 VIN。
    不使用时接地。'

    5.请 分享 填写好的快速入门计算器以及高分辨率的原理图图像。  

    此外、如果是新设计-您可能想要查看更新的器件: www.ti.com/.../LM61460

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Taru

    感谢你的评分

    您能告诉我您的电子邮件地址吗? 原理图上传不清楚。

    问题)

    1. 我是否应该在上面提到的 BIAS 引脚上安装一个1uF 的电容器? 或者我是否应该不安装它?

    2.完整电路审查的结果是什么? 是否有要修改的点?

    BR

    Chulho。 张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chulho:

    您可以在 e2e 上使用原理图向我发送一封私人邮件(请参阅: e2e.ti.com/.../faq-how-do-i-send-and-receive-a-private-message-on-e2e-support-forums)。 我已向您发送连接请求。  

    1.偏置-我看到您已将其连接到输出-它应该有助于提高效率- 建议在偏置处使用旁路电容器。 如果您预计/会 在 Vout 处遇到较大的瞬变和噪声、我还建议您在 Vout 和偏置之间保留一个电阻器。 如果不需要、可以取消安装。  

    2.原理图审阅-如有需要-请与我分享填写好的快速入门计算器。  

    谢谢!

    此致、

    Taru