This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC8T541-SEP:混合输入和与 VCC 一样的输入是否正常?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1437558/sn54sc8t541-sep-mixed-input-and-input-same-as-vcc-ok

器件型号:SN54SC8T541-SEP

工具与软件:

您好!


我找不到文档中明确说明的内容、因此我想核实:

1) 1) 可以使用混合输入值。  例如、2.5V 和1.8V 信号可以输入到 VCC 为3.3V 的器件

2) 2) 输入的信号可以与 VCC 相同。  例如、3.3V 信号可以输入到 VCC 为3.3V+的器件

谢谢!

Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.高电平输入信号必须达到 VIH。 在3.3V 电源下、此电压为1.45V

    2.输入可以承受过压;建议的工作条件允许所有最高达5.5V 的电压

    因此高电平输入信号必须介于 VIH 和5.5V 之间