This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:关于 Iout 的 ABS

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436962/sn74lvcc3245a-regarding-abs-for-iout

器件型号:SN74LVCC3245A

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我对以下两款器件有疑问。

- SN74LVCC3245APWR

SN74LV541APWR

问题1:

输出电流 IO 的绝对最大额定值为

SN74LVCC3245APWR:±50mA

SN74LV541APWR:±35mA

上述两项仅适用于一个输出还是全部八个输出的总和?

问题2:

例如关于 SN74LVCC3245APWR

高电平输出电流(IOHA)列为-24mA (VCCA:2.7V/VCCB:5.5V)、该值适用于1个输出还是全部8个输出中的总共8个输出?

此外、是否可以将所有输出同时设置为-24mA (所有引脚 B1至 B8)?

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些限值按引脚列出。 但请注意、也存在 VCC 或 GND 限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa、您好!

    Q1:IO 输出电流限制根据引脚而定。  

    Q2:与上述答案类似、IOHA 限制是每个引脚的。 对于在24mA 上运行的所有输出、您需要确保持续流过 VCCA、VCCB 和 GND 的电流不超过 ±100mA。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、萨利纳斯-圣拉迪施-圣

    感谢您的及时回复。

    我理解得很好。

    此致、

    Higa