This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:为什么 VIL 最大为0.15V

Guru**** 2793795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1438397/txs0101-why-vil-is-0-15v-max

器件型号:TXS0101

工具与软件:

嗨、团队:

我认为0.15V 的最大 VIL 太低、背后有没有意图?
即使是具有正常 CMOS 输出的器件也通常具有0.4V 的最大值。

此致、
柳。