This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2244A:输入悬空时的输出不同

Guru**** 2932600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1438338/sn74lvc2244a-different-output-when-input-float

器件型号:SN74LVC2244A

工具与软件:

嗨、团队:

客户在其测试系统中使用 SN74LVC244、发现当输入错误地悬空时、 一个器件输出高电压、而 另一个器件在同一电路板上输出低电压。 我已说明输入引脚不能悬空、噪声可能会导致该不同的输出。 但客户仍然希望更清楚地说明不同的输出。 您可以帮助说明更清楚吗? 谢谢!

B&R、

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压恰好浮动到开关阈值以上时、输出为高电平。
    当输入电压恰好浮动到开关阈值以下时、输出为低电平。