This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801:在生产环境中编程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD-PROGRAM, TPLD801, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1437731/tpld801-programming-in-a-production-environment

器件型号:TPLD801
Thread:LSF0101、TPLD-PROGRAM 中讨论的其他器件

工具与软件:

您好!

在另一个线程中、您写道:"我们计划发布一个有关将 TPLD 编程器与多个插座连接的参考设计、从而为上述器件创建一个 Gang 编程器。"

这与我关心的问题有关、TPLD801完美匹配以解决设计问题并减小设计尺寸、但在最终电路板上、我们如何对它们进行编程? 我们是否应该在焊接前对其进行编程?

您的"群组编程人员"是什么?  

您能否发布更多这方面的信息、因为就目前来看、编程似乎仅限于研发实验...  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表4-1脚注(2)指出:

    通用输入(GPI)引脚将在编程期间保持高电压(VPP)。 如果执行系统内编程、请特别注意连接到该引脚的外设。

    TPLD801-DRL-EVM 使用与 LSF0101类似的钳位电路(但使用更高电压的晶体管)将 GPI_SAFE 限制为3.3V


    似乎始终需要 TPLD-PROGRAM。 最好能够从 IC 中导出编程位序列、即"将此波形应用于 GPI 引脚以对器件进行编程"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PG:

    TPLD801-DRL-EVM 是一款可容纳 TPLD801DRL 的插槽式 EVM。 您可以按照 TPLD801-DRL-EVM 用户指南中的说明将其连接到 TPLD-PROGRAM、以对 TPLD801DRL 进行编程。 两个 EVM 均已公开发布。

    对于原型设计和小批量生产、TI 建议自行对器件编程、但对于批量生产的制造、TI 拥有在发送给您之前在工厂对器件进行编程的路径。

    此致!

    Ian