This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TXB0108, TXU0304, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1438803/txb0108-txb0108

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXU0104、TXU0204

工具与软件:

Dears、

我的客户使用我们的 TXB0108。 DSP 信号电平为3.3V、MVB 板信号电平为5V。 TI 的 TXB0108pwr 电平转换芯片用于电平转换。

1) TXB0108PWR 芯片的输入连接到 DSP F28335、输出引脚保持悬空。 接线如下所示:

使用示波器确认信号电平转换正常、如下面的波形所示。

2) 2)将任何适配器板信号连接到 MVB 板、并在适配器板的输入端测试3.3V 信号和输出端测试5V 信号:

3.3V 和5V 电平之间存在很多干扰、并且波形会失真。

请帮助找出原因,谢谢

此致、

Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 是自动双向器件;两侧的输入和输出缓冲器始终有效。 电缆的电容/电感会引入振铃、看起来就像 TXB 的输入信号、并将在另一侧输出;这会导致振荡。

    TXB 仅在同一块板上的芯片之间使用短布线时工作。

    对于单向信号、请使用单向转换器、如 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    我同意克莱门斯的回应。 如果有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    插孔