This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:非施密特触发输入。

Guru**** 2666035 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1437656/sn74lv14a-not-schmitt-trigger-input

器件型号:SN74LV14A

工具与软件:

嗨、团队:

当我们将 NEXPEA 的74LV14A 替换为 SN74LV14A 时、我们观察到了信号振荡。
如果这是缺陷或规格、请告诉我。

NEXPEA 74LV14A 的波形

SN74LV14A 的波形

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证的迟滞至少为0.33V。但黄色波形显示的噪声大于该值。

    我想三角波来自一个函数发生器、所以噪声有可能是由接地电势的波动所引起。 请检查芯片电源引脚处是否有合适的去耦电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。
    不过我们使用的电路和 Nexperia 的产品一样、Nexperia 的产品还具有0.33V 的迟滞保证。
    为什么会发生这种情况?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您能否分享一下原理图? 您是否在多个板中看到过此结果? 假设器件使用正确、则预计器件不会 在输入上引起此类波动。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    附了原理图。
    我们还确认了90个类似的症状。
    当我重新安装它们在74LV14APWJ 时,症状消失,它们没有振荡。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U6A 的输入信号来自机械开关。 这不是三角波、位开关未去抖;我怀疑 SN74LV14A 比74LV14A 更快并通过了抖动。 在 R9和 GND 之间连接一个电容器会有所帮助。

    该原理图未显示 U6B 的输入信号。

    原理图未显示 U6的任何去耦电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    如果是开关抖动、则会在中间电位以外的位置发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定您在原理图中的哪些点测量了这些波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入/输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/2或3/4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三角波来自哪里? 开关无法生成。

    您对于原理图中所示的电路的实际问题是什么?