This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABTH245:SN74ABTH245的 ESD 等级

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1438690/sn74abth245-esd-ratings-of-sn74abth245

器件型号:SN74ABTH245

工具与软件:

您好!

我们的客户正在尝试确定几个 TI 器件的 ESD 等级。 您是否能够为他们提供该服务?  我们在该器件的器件数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    似乎没有此器件的 ESD 数据。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是美国 A&D 客户、不会接受这一回答、因为他们必须向政府客户报告。  我们为这个时代没有数据的设备提供什么评级?  我们是否能够提供估算的 ESD 等级(即使只有500V 或类似情况下也是如此)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    为此 、我们可以估计为2000V HBM。 CDM 依赖于封装、我们尚未针对该器件测试任何封装。

    此致、

    Owen