This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT74:ESD 等级为5962-8752501MCA

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1438694/sn54act74-esd-ratings-of-5962-8752501mca

器件型号:SN54ACT74

工具与软件:

您好!

我们的客户正在尝试确定几个 TI 器件的 ESD 等级。 您是否能够为他们提供该服务? 我们在该器件的器件数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    该器件的额定电压为4.0kV

    此致、

    Owen