This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74S1053:需要 SN74S1057SC 数据表。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1433035/sn74s1053-sn74s1057sc-datasheet-required

器件型号:SN74S1053

工具与软件:

我有一个旧设计需要更新。

它包含一个采用10引脚 SIP 封装的 SN74S1057SC。 我认为这是肖特基二极管总线终端阵列。

它已停产。

我需要此器件的数据表、以便可以选择等效值。 带宽。

我能找到的最近的产品是 SN74S1056。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件已于1999年停产。 该信息可能不再存在。

    但是、对于钳位数字信号线、确切的特性无关紧要;您可以使用任何小电容肖特基二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RJR:

    克莱门斯是正确的,我们不再有任何此类信息。  

    通过快速谷歌搜索,这是我能找到的最好的。  

    https://www.alldatasheet.com/view_datasheet.jsp?Searchword=SN74S1057SC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RJR:

    我看到你"拒绝"答案、并说这个问题没有得到解决。 但是、我们可以为您做的事情不多。 很抱歉、您正在查找已有25年历史的数据表、我们的上述两项回应是我们能够为您提供的最佳帮助。