This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS126:SN74HCS126DYYR 引脚标识符

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1439437/sn74hcs126-sn74hcs126dyyr-pin-designator

器件型号:SN74HCS126
主题中讨论的其他器件:SN74HCS125

工具与软件:

尊敬的专家:

客户 希望使用的将采用最小的封装 SN74HCS126DYYR。  

但在最新的数据表中、SN74HCS126DYYR 未包含在引脚标识符中、因此我们不确定它使用的引脚标识符与 SN74HCS126D 和 SN74HCS126PWR 相同。

您可以帮助确认吗? 更新后的数据表将最适合我们。

...

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此类 SOT-23封装、引脚排列始终与其他引脚(SOIC、TSSOP)相同。 例如、请参阅 SN74HCS125数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    这似乎只是一个文本问题。 正如 Clemens 提到的、它的引脚排列是相同的、并且应该使用相同的图。  

    我将发表评论以修改 引脚排列的说明。