This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125:SN74AHC1G125 IOL/IOH 绝对最大值与建议的额定比率

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1439830/sn74ahc1g125-sn74ahc1g125-iol-ioh-abs-max-vs-recommended-rating-ratio

器件型号:SN74AHC1G125

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户有2个问题:

1)电流输出低和高绝对最大额定值与推荐额定值之间的关系似乎很高。 ±25mA 与±8mA。 原因或原因。

2) 2)它们使用2个串联缓冲器:我们是否建议使用串联电阻器? 如果是、有多大电阻?

只是想在这里再次确认一下。

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.达到8 mA 时,压降( VOL / VOH )得到保证。 直至25 mA、器件不会损坏。

    2.输入阻抗为许多 GΩ Ω;串联电阻对接收器没有影响。 对于较长的布线、在驱动器上设置一个源端接电阻器是合理的。