This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501A:B 端口输出上拉至5V

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1438811/sn74vmeh22501a-b-port-output-pulled-up-to-5-v

器件型号:SN74VMEH22501A

工具与软件:

B 端口 在输出期间能否承受高达5V 的电压?

该器件可承受5V 电压、但在绝对最大额定值表中、施加到高/低电平状态下的 B 端口输出的电压范围仅高达4.6V 规格?  

哪一项应该是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 B 端口引脚为输出时、它不能承受5V 的电压

    该5V 电压来自哪里? 如果有一个上拉电阻器、输出电压和5V 之间的差值将在该电阻器上下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否想告诉我们、如果所需的输出电压为3.3V、如何计算5V 的上拉电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许上拉电阻达到50 mA、但您应远离该限值。

    通常、上拉电阻的值是功耗与上升沿速度之间的折衷。 如果无关紧要、请使用10 kΩ。 (如果 B 侧总线上的某些器件使用开漏信号、速度很重要。 如果上拉电阻的唯一目的是在所有其他器件处于非活动状态时获得定义的电压、则无关紧要。)