This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT541:SSOP 封装的热性能信息

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1432742/cd74act541-thermal-information-of-ssop-package

器件型号:CD74ACT541

工具与软件:

团队成员、您好!  

您是否了解 SSOP 封装的热性能信息? 数据表仅提供 PDIP 和 SOIC 热性能信息。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keigo、您好!

    对于该器件、Rja = 122.8。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    谢谢。 您是否计划将其添加到数据表中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keigo、您好!

    是的、我已经为要添加的问题开了一个 TT、但是我没有为您准备的时间表。 可能会在下一批数据表更改中对其进行分组。