This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS133:取代了 TC74HC133

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1439987/sn74als133-replace-from-tc74hc133

器件型号:SN74ALS133

工具与软件:

您好!

我们正在考虑更换我们的 Toshiba TC74HC133。
该产品非常旧、但可以向客户推荐吗?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALS 逻辑系列非常旧、仅支持传统应用程序。 如果电源电压为5V、则可以正常工作(功耗更高)

    没有其它'133器件。