This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:BiSS-C 的执行

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801, TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1438709/tpld1201-implementation-of-biss-c

器件型号:TPLD1201
Thread 中讨论的其他器件:TPLD801

工具与软件:

您好!

我已经看到、在一些 TI MCU 上、可以使用可配置逻辑块(CLB)来实现 BiSS-C。 是否有办法使用 TPLD1201/TPLD801重现此类功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thanh、

    TPLD1201或 TLD801没有足够的资源来实施 BiSS 协议。

    此致、

    Gerardo