This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC7266A:数据表中有错误?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS7266, SN74HCS7266-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1431188/sn74lvc7266a-error-in-datasheet

器件型号:SN74LVC7266A
主题中讨论的其他器件:SN74HCS7266SN74HCS7266-Q1

工具与软件:

您好!

我 在设计中使用了 SN74LVC7266ABQAR、但该行为似乎与数据表不一致。

您能否检查数据表是否正确?
我在下图中以红色突出显示了器件根据我的测量工作时的行为方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rune:

    我需要订购器件样片、这样才能检查这一点。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Malcolm:

    这方面有什么进展吗?

    BR、

    Rune.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rune:

    我今天刚收到部件、 请给我一周的时间来准备电路板并测试器件、以了解引脚排列是否与数据表相匹配。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    感谢您检查并确认我的怀疑。

    BR、

    Rune.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rune、Malcolm、

    感谢您提请我们注意这个问题。  我们正在进一步研究此问题、我们将从最后回复您有关适当修复操作的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rune、

    感谢您对此问题的耐心解答。

    我们已确定器件发货时的引脚排列有误、我们将根据数据表修复物理器件。 如果您从 TI 订购过这些器件、预计近期会有召回。 如果您通过经销商订购、我不知道该流程是如何工作的(因为我以前从未见过此类问题)、但我希望他们在发布召回后联系您。

    如果您想使用自己拥有的器件、这没问题(可以正常工作)、但我建议推迟任何生产版本、直到我们能够纠正问题。

    同时、我们还拥有 SN74HCS7266 (和 SN74HCS7266-Q1)、该功能可适用于您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您对此问题的反馈。 您是否对更正后的设备何时可用(周/月)有任何猜测?

    我们目前正在对板进行手动返工、以获得一些生产成果。 我准备了一款新的电路板设计、已经根据实际器件调整了电路板布局、但尚未将其投入生产、因为我正在等待此线程的解决方案。

    如果可能获得"错误引脚排列"的器件、则可以将该更新后的设计用于一两个生产批次、以避免手动返工。 并在更正可用器件后使用原始电路板设计。

    更改为 SN74HCS7266 (或 SN74HCS7266-Q1)将触发更大的设计更改、因为封装类型更大、并将与电路板上的其他元件发生冲突、我想避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rune、

    我建议我们在公共论坛上讨论这一问题、以便我们能够为贵公司的解决方案找出具体细节。 您可以将电子邮件发送 至:emrys (位于) TI.com 吗?