This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:使用 SN74LVC07A 驱动 RJ45 LED

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1440861/sn74lvc07a-rj45-led-driving-with-sn74lvc07a

器件型号:SN74LVC07A

工具与软件:

您好、支持团队:

我们的客户希望对 RJ45的 LED 使用缓冲器芯片(68 Ω、3.3V)来产生闪烁信号。

电流消耗约为50mA、这里适合 SN74LVC07A 吗?

我们不确定"低"能力与哪个规格有关。 数据表?  

谢谢。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达到24 mA、VOL 得到保证。 达到50 mA、不能保证发生永久性损坏。

    请注意、LED 的绝对最大额定值是一个您应远离的值。 通常、您会使用5 mA 或10 mA 之类的东西。