This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS73A:器件型号 SN74LS73AD、SN74LS73ADR、SN7406D 和 SN7406DR 的 ESD HBM 电压额定值请求

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS73A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1440600/sn74ls73a-request-for-esd-hbm-voltage-ratings-for-part-numbers-sn74ls73ad-sn74ls73adr-sn7406d-and-sn7406dr

器件型号:SN74LS73A

工具与软件:

下午好、器件型号 SN74LS73AD 和 SN74LS73ADR 的 ESD HBM 电压额定值是多少?

器件型号 SN7406D 和 SN7406DR 的 ESD HBM 电压额定值是多少?

数据表未显示 ESD HBM 处理说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们没有这些旧双极器件的数据。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等一下、有人将如何处理这些器件。 这些器件似乎是有源器件且对 ESD 敏感、但在多大的额定电压下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否可以就 ESD 等级联系质量部门?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否可以就 ESD 等级联系质量部门?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我通过电子邮件向 Javier 发送了一些信息、您应该在这里与他协商后续步骤。 我可以提交 SN74LS73A 进行 ESD 测试、但需要几周时间。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Malcolm 如何介绍 SN7406D 和  SN7406DR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 Malcolm 请提交  SN74LS73A 进行 ESD 测试