This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC6T14-SEP:最大输入上升时间-对于施密特触发、我们真的指的是这个吗?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1441062/sn54sc6t14-sep-max-input-rise-time---do-we-really-mean-this-for-the-schmitt-trigger

器件型号:SN54SC6T14-SEP

工具与软件:

你(们)好、

我看到 施密特触发栅极输入上升时间的最大规格。 我们真正的意思是什么?

当 IN 输入信号以1.5ms/V 移动时、器件将如何工作?

提前感谢您的帮助。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1)正确。 输入转换的最大值为20ns/V

    2)即使具有施密特触发输入、器件也会通过缓慢移动的信号具有更高的 ICC 电流消耗。 这在数据表上显示为 Icc 增量。

    此致、

    Josh