This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC20:需要 PSPICE 仿真模型

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1441470/sn74hc20-need-pspice-simulation-model

器件型号:SN74HC20

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否共享  SN74HC20的 PSPICE 仿真模型?

谢谢!

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    我们没有适用于 SN74HC20的 PSPICE 模型。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:  

    我需要一个模型来最终确定设计中的零件。  

    我该怎么做?

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya、

    我为您创建了一个。 您可以使用此页来完成您的设计。

    e2e.ti.com/.../SN74HC20.lib

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    尝试将共享的.lib 转换为.olb

    在仿真中看到一些错误。 请参阅下面的误差。

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    子电路 SN74HC20定义为.lib 文件中的第一行实数。

    在这种情况下、您运行的仿真似乎没有正确抓取您必须为此生成的.lib 文件。

    https://www.ti.com/video/6162754989001

    本视频深入介绍了如何将库添加到仿真中。

    在执行该行操作后、第24行应该显示类似.lib"SN74HC20.lib"或类似内容。

    此致、

    Owen