This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC148:较高温度范围引脚2引脚器件建议

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436495/sn74hc148-higher-temperature-range-pin-2-pin-device-recommendation

器件型号:SN74HC148
主题中讨论的其他器件:CD74HC147

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!

我的客户正在使用 SN74HC148DR。 但温度最高仅可达85C。 我们是否有可在高达105°C 下运行的引脚2引脚器件?

BR、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 P2P 设备。 (已淘汰的74HC148FPEL-E 使用更宽的封装。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    它是否具有 Q 级版本?  

    我们的许多逻辑器件都有85°C 的最大温度 TA。 85°C 更难满足当今客户的需求。 如果客户想要选择>105C 的设备、是否有任何选择指南?

    BR、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汽车器件的匹配性能。  没有 P2P 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户想要选择>105C 的设备、是否有任何选择指南? 我们的大多数逻辑器件只允许85°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    −搜索功能;可以在此处搜索 Δ V 55 °C 优先级编码器: ti.com/switches-multiplexers/digital-multiplexers-encoders/products.html#1192=-55;0&-2=contains;priority

    CD74HC147是一款10至4优先级编码器、具有有点相似的引脚排列。