This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G241:PSpice 仿真误差-除以零

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G241, TINA-TI, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1439075/sn74lvc2g241-pspice-simulation-error--divide-by-zero

器件型号:SN74LVC2G241
主题中讨论的其他器件: TINA-TISN74LVC1G125

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我正在尝试 使用 TI 的 PSPICE 来对 SN74LVC2G241进行仿真。

只有。 TI 网站中的 CIR 文件。 我已经把它转换成了。 生成零件工具选项中的 OLB。

请参阅下面的 PSPICE 误差和仿真配置文件。

您能分享吗? 此器件的 OLB 文件?

请为解决此问题提供指导。

谢谢!

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    我刚刚从 TI.com 下载并测试了模型、它看起来工作正常-您能否再次尝试并验证.olb 创建没有错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    您能分享为您提供的.olb 文件吗?

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    我没有使用 PSpice for TI 来验证模型。 我只是使用另外两个仿真器- TINA-TI 和 Qspice 来检查.cir 文件是否正确。 都可以正常工作、因此我认为 SPICE 网表是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya

    在仿真设置中、请选中此框:

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我正在查找.olb 文件以在 PSPICE 中进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    使用建议的设置、仍然存在错误。

    PFA。

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya

    您能否分享您正在尝试仿真的原理图或文件? 我怀疑这是我们的模式的问题。 这可能是您的电路中的其他东西。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为以防万一、请确保将器件的.lib 文件添加到仿真配置中。 有关如何执行此操作的说明、请参阅以下视频中的2:59:

    PSpice for TI:第三方模型导入|视频|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 PSPICE for TI 工具中的生成零件选项来转换。 CIR 更改为。 OLB   

    我在 PSPICE 中看到仿真错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试上传。 OLB 文件。 它没有上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看过该视频。 使用 Generate part 转换.lib 或。 CIR 更改为。 OLB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya

    您是否已将元件库添加到仿真配置中(如视频所示)? 您能否仅发送您的原理图图片?

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    PFA 原理图。 它与数据表不匹配。

    数据表:

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图、效果很好。

    此处的错误与我们的电路文件无关。 而不是仿真配置或原理图中的其他内容。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcom:

    如果您参阅原理图快照、可以看到有2个通道。 此模型仅显示一个通道、与数据表不匹配。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya

    模型通常是有意这样制作的。 如果您需要双通道、只需在原理图中复制并粘贴器件即可。 每个通道具有相同的行为。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    对于一个通道、使能引脚为低电平有效、另一个通道为高电平有效。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya

    此处最简单的解决方案是将输入反转至您要用作低电平有效的通道上的使能通道、或者使用具有低电平有效使能端的另一个模型(例如 SN74LVC1G125)

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malcolm。