This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC595:支持相干时钟/时钟回波?

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC595, SN74AHC595, TLC6C598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1435584/sn74ac595-supports-coherent-clock-clock-echo

器件型号:SN74AC595
主题中讨论的其他器件: SN74AHC595TLC6C598

工具与软件:

您好!  

我正在寻找一个 具有  低引脚数接口、低延迟和小尺寸的6-10输出、3.3V 移位寄存器。  

另一项要求是回波时钟输出(相干时钟)、并且能够 在单个链中链接2-8。  

SN74AC595是值得关注的器件还是推荐任何其他器件?



感谢你的帮助。  

此致!
John Albrecht  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    听起来您需要一个164/165功能器件、如 SN74AHC164。  

    我从未听说过回波时钟输出/相干时钟输出、但您只需将一个器件的 QH 绑定到下一个器件的 A 和 B 输入、并将 CLK 输入绑定在一起即可实现链接。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:  

    感谢你的评分

    是否存在 在 BQB 封装中使用 SN74AHC595的任何问题? (我所关心的问题是、我的意思是10到15年供应展望)该器件更好、因为应用 需要一个输出寄存器。  

    关于回波时钟、据我了解、TI 在一些 LED 驱动器中用它来实现菊链式连接。

    感谢您的帮助!

    此致、
    John Albrecht  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如 TLC6C598、具有一个可连接多个 LED 驱动器的串行输出、且 DS 指出"器件在 SRCK 的下降沿的串行输出时钟、为级联应用提供额外的保持时间"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    不用担心使用该器件的问题。 我觉得我不明白我想您在寻找 CLK_OUT 引脚。 任何595器件都具有该级联时钟。 对于这些595器件、它是 DS 中的 QH'引脚。

    此致、

    Owen