This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:SN74AHCT1G125

Guru**** 2533050 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1441854/sn74ahct1g125-sn74ahct1g125

器件型号:SN74AHCT1G125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125-CD74HCT125 EPEP

工具与软件:

SN74AHCT1G125DCKR 的额定温度为-40°C 至125°C。 c.不确定该器件是否可以在-55摄氏度环境温度下正常工作?

或者您是否具有最低-55度。 C 到125度。 C 评级是否相同?

谢谢。 期待在方便时收到您的回复。

Yenwu lo  

 附加了相关数据表、便于您参考。  

 e2e.ti.com/.../sn74ahct1g125.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当该限制指定为−40 °C 时、这意味着该限制为−40 °C、而不是−55 °C。

    具有−Ω 55 °C 额定值的最相似器件是 EP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Clemens、对于此器件、即  EP。 如果输入是3.3V 且 Vcc 为5V、

    此3.3V 输入是被识别为高电平还是该 EP 器件的低电平输入、

    这是因为该器件的相关数据表(请参阅随附的数据表副本)、  

    VIH 最小值为0.7*Vcc、为0.7*5V=3.5V、所以3.3V 是逻辑高电平还是逻辑低电平?  

    谢谢。  

    Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关5V Vcc 条件下的此输入电压逻辑电平的另一个问题、  

    对本  SN74LVC1G125-SN74LVC1G125 EP 的相关数据表进行处理。 器件、对于1.5V (0.3*5V)到3.5V (0.7*5V)范围内 的 EP 输入电压、该 SN74LVC1G125-SN74LVC1G125-5V 器件如何将 1.5V (0.3*5V)到3.5V (0.7*5V)范围内的输入信号电压视为高电压还是低电压?

    谢谢

    Yenwu lo,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 器件没有 TTL 兼容输入。

    要将3.3V 转换为5V、请使用电平转换器(如 EP)。 该器件需要两个电源;如果您想使用单个5V 电源运行、则只有四通道器件、例如 CD74HCT125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、 Clemens、

    不确定这是 55度到125度的单通道版本还是双通道版本。 CD74HCT125器件是否具有 C 额定值? 谢谢。

    Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有四通道器件。