This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP EP

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1442326/sn74lvc1t45-ep-sn74lvc1t45-ep

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:SN65HVD233-SN74LVC1T45、EP

工具与软件:

您好!

我使用 CAN 总线收发器 PN -  SN65HVD233-FPGA, EP  通过电平转换器连接-  SN74LVC1T45-FPGA 到 EP ,如附图所示。

由2.5V 电压供电的电平转换器侧 VCCA 和器件上的引脚3 - SN74LVC1T45连接到 FPGA 到由2.5V 供电 的组、电平转换器的引脚4连接到 CAN 总线收发器引脚1、

我的问题是 、当 VCCA 电压从0上升到2.5直到2.5V 电压稳定时、连接到 CAN 总线引脚1的电平转换器引脚4的输出会发生什么情况?

我怀疑在2.5V 电压稳定之前、电平转换器组件输出的逻辑电平将处于随机状态、可能会中断 CAN 总线?

我在该问题中的假设是、 电平转换器的3.3V - VCCB 目前是稳定的。

谢谢!

Evgeny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再问一个问题:

    如果 VCCA 电压一直保持在1V、会发生什么情况、电平转换器输出端的逻辑电平是多少?

    在这种情况下、CAN 总线是否会卡住?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evgeny、

    在 VCCB 之后、VCCA 上电应该不会有任何问题。  此外、输入引脚上拉至 VCCA、因此输出端的逻辑电平也将为逻辑高电平。

    由于提供的电压低于建议的最小电压(1.65V)、总线可能卡滞

    此致、

    Josh