This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104V:在 VccB 侧的器件内上拉

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1442531/txs0104v-pull-up-within-device-on-vccb-side

器件型号:TXS0104V
主题中讨论的其他器件:TXU0304

工具与软件:

您好!

连接的器件(TI TUSS44x0)在 VccB 侧具有:SCLK 上的内部下拉电阻、SDI 引脚上的上拉电阻和 NCS 上的上拉电阻。 这是否会干扰 TXS (例如一次性加速器)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有内部上拉电阻器和开漏输出;不得与下拉电阻器配合使用。

    对于固定方向信号、最佳解决方案是固定方向转换器(如 TXU0304)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     很好的推荐 没有注意到在器件搜索固定方向时"配置"列选择了器件内 AtoB、BtoA 端口的数量。

    再次感谢。