This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:关于引脚配置和功能

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1441435/sn74lvc4245a-about-pin-configuration-and-functions

器件型号:SN74LVC4245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC245A

工具与软件:

转发给负责人

关于数据表的引脚配置和功能(第3页)(SCAS375J–1994年3月–2022年12月修订)

引脚23标记为 NC、VCCB。
有什么具体的原因吗?
在页面底部的表中、引脚23标记为 VCCB、
因此我认为应该会将其识别为 VCCB、
但如果有任何需要注意的要点、请告诉我。

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该引脚设计为向后兼容普通20引脚收发器、如 SN74LVC245A (如果两个电源相同)。 引脚23将是引脚20、这是唯一的 VCC 引脚。

    我不知道引脚23是否为 NC。 但您应该将引脚23和24连接到电路板上的 VCCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Clemens 的意见、虽然不是引脚23被标记为 NC 和 VCCB (可能是拼写错误)的全部原因、但请将引脚23连接到 VCCB。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Clements-San、Josh San

    感谢您的快速回复。

    此致、

    Shingu