This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:对于具有锁存和管理250mA 的产品、是否有与 LSF0102类似的解决方案

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1442251/lsf0102-is-there-a-similar-solution-to-lsf0102-for-products-with-latch-up-250ma

器件型号:LSF0102

工具与软件:

大家好

对于 LATCH UP>LSF0102 250mA、2Ch 的产品、是否有类似的解决方案可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    如果您指的是 VCC 至 GND、 我脑海中根本没有一种能够支持高于250mA 的即时转换器。 通常建议保持在建议的运行条件内、即 LSF0102提示正常运行期间64mA:  

    在对器件造成一定损坏之前、其他转换器(例如 AVC2T245)的额定电压仅为100mA:  

    哪些电压需要进行电平转换?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的答复、

    一般应用是3.3V 至3.3V、主要要求是方向控制。

    与此应用类似、它需要两个通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试闩锁的确切条件是什么? LVC 和 LSF 器件都没有从 I/O 引脚到 VCC 的钳位二极管、因此正过压会在电流以受控方式流动之前损坏器件。 我怀疑您的解决方案可能是任何具有外部钳位二极管的随机缓冲器。