This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T32:用于实现功能安全的时基故障逻辑门手册

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T32, SN74LVC1G08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1441849/sn74lv1t32-logic-gates-with-fit-manual-for-functional-safety

器件型号:SN74LV1T32
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08-Q1

工具与软件:

Im 设计功能安全电路。 为此、我需要时基故障率、这通常在"时基故障率"手册中、并非所有器件都提供。 例如、 SN74LVC1G08-Q1器件、但 SN74LV1T32未提供。 如果转至 TI 安全页面、就可以转至查看所有产品、但根本没有列出逻辑门。

如何获得包含所有逻辑门(或者更好的是所有 IC)的名单、这些 IC 提供了"时基故障率"手册?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MRC:

    可以在此页面上查找时基故障率。

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp#resultstable

    SN74LV1T32提供了许多封装和符合 Q100标准的器件型号。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Owen

    感谢您的回答! 使用 TI 时基故障率估算器中的时基故障率进行功能安全认证是否可以接受? 我已经看到、对于监控安全文档的器件、文档中指定的速率通常比在线估算器中指定的速率高10倍。

    此外、我在 TI 网站上看到一个常见问题解答(不幸的是、Im 无法再找到它)、在线估算器时基故障率基于60%的置信度、但对于安全认证、通常90%的置信度。

    认证作者是否会接受在线估算器中的时基故障值?

    此致

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是获得该值的最快方法。 在逻辑方面、我们会按要求提供功能安全文档、而且之前尚未申请 SN74LV1T32。  

    摘自 TI 功能安全:时基故障率

    我会联系您的 TI 代表申请该产品或通过 客户支持门户 获取 FuSa 文档、该文档包含更深入的 FIT 和预期的故障模式。

    此致、

    Owen