This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:SN74AHC1G08DBVR

Guru**** 2694545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1443546/sn74ahc1g08-sn74ahc1g08dbvr

器件型号:SN74AHC1G08

工具与软件:

你(们)好

我 的电路中使用的是 SN74AHC1G08DBVR、有以下问题。

在高逻辑输出期间、如果 VCC = 3.3V、最大输出电流将是多少。

SN74AHC1G08DBVR 的最大和最小输入电流要求是多少。  之间的关系。

此致

Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证输出电压的最大输出电流 在第5.5节中指定为 VOL / VOH 的测试条件;它取决于电源电压。

    输入电流指定为 II。