This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:SN74LVC125A 的辅助器件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, SN74LVC125A, SN74LVC8T245, SN74LVC2T45, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1443318/sn74lvc125a-complementary-device-to-sn74lvc125a

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245SN74LVC2T45、TXU0104、 SN74LVC1T45

工具与软件:

你(们)好

 在将信号从1.8V 域移回3.6Vdoamin 时、您推荐的 SN74LVC125A 辅助器件是什么?  

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有四通道 LVC 转换器、只有 SN74LVC1T45/SN74LVC2T45/SN74LVC8T245。 应使用 TXU0104。