This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH18502A:SN74LVTH18502A

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1443080/sn74lvth18502a-sn74lvth18502a

器件型号:SN74LVTH18502A

工具与软件:

我的 CLKXX、LEXXX 和 OEXXXX 输入全部上拉至3.3V。  在该配置中、 如果我对 TCK、TDI 和 TMS 输入施加随机数据、这个部件是否可以对收发器的2AX 侧施加电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如功能表中所示、当/OE 为高电平时、输出被禁用。