This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:用于 UART 通信

Guru**** 2769275 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH2T45, TXU0202, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1442903/sn74avch2t45-for-uart-communication

器件型号:SN74AVCH2T45
主题中讨论的其他器件: TXU0202SN74AXC2T245

工具与软件:

嗨、团队:

我想再次检查 SN74AVCH2T45是否可用于 UART (推挽)通信。

您可以检查一下吗?

谢谢!

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设"UART"意味着两个方向相反的信号、则该器件将不适用。

    SN74AXC2T245允许两个通道具有单独的方向;TXU0202将更易于使用。 (它们都没有总线保持输入。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    通常、UART 有两个信号:TX 和 RX、它们的方向相反。 AVCH2T45不允许在单个 I/O 上更改方向。

    正如 Clemens 建议的那样、 SN74AXC2T245TXU0202 (较小尺寸)器件将在此处适用。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家!