This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:结至外壳热阻请求

Guru**** 2912910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1442068/sn74lvc2g07-junction-to-case-thermal-resistance-request

器件型号:SN74LVC2G07

工具与软件:

嗨、团队:

您能告诉我下列器件的 θJC 值吗?

  • SN74LVC2G07DCKT
  • SN74LVC2G04DCKT
  • SN74LVC2G06DCKR

我的客户需要 在内部调查 θJC。

我询问了他们需要 θJC 价值的具体原因、但我的客户没有告诉我。

此致、

伊藤和树  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    请参阅

    SN74LVC2G07DCKT

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 250.2.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 86.8.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 53.6.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 1.5.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 52.9.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    SN74LVC2G04DCKT

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 250.2.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 86.8.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 53.6.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 1.5.
    RESULT- psi JB (标准数据表值)

    53.0

    对于 SN74LVC2G06DCK、我们只有适用于通过汽车认证的器件的数据表值

    如果不可以、请告诉我、我可以申请特定 OPN。 此过程通常需要将近2周的时间。 可能会在假日季节延长。

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 217.3
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 152.7.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 61.6.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 43.7.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 61.3.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    此致、

    Owen