This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TXS 型变体(E、V)之间有何差异?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0102V, TXS0104E, TXS0104V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1443082/faq-what-are-the-differences-between-the-txs-type-variants-e-v

器件型号:TXS0104V
主题中讨论的其他器件:TXS0102TXS0102V

工具与软件:

这两种型号的最大区别是 ESD 保护、TXS-Type 在4通道/8通道上提供 IEC-ESD 保护、比 TXS-V 型转换器提供更高的 ESD 保护。 其他规格特性如下所示:

2通道

行为

TXS0102

TXS0102V

严重影响

A 端口

2.5kV HBM、1.5kV CDM

2KV HBM、500V CDM

B 端口

8kV HBM、1.5kV CDM

5kV HBM、500V CDM

计时参数。

最小值/最大值

典型值 而变化

是否有 Q1级?

y

y

 

4通道

行为

TXS0104E

TXS0104V

严重影响

A 端口

2KV HBM、1KV CDM

2KV HBM、500V CDM

B 端口

15kV HBM、8kV IEC-ESD

5kV HBM、500V CDM

计时参数。

最小值/最大值

典型值 而变化

是否有 Q1级?

y

y