This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14140-Q1:

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1442889/ucc14140-q1

器件型号:UCC14140-Q1

工具与软件:

您好、我使用 UCC14140-Q1同时生成+12.5和-12.5、 并且我需要两个电压轨中的电流相同

  1. 下面的电路能否正常工作?
  2. 我是否需要添加 RLIM 和 DLIM? 如果是、您能向我提供器件型号建议吗?
  3. 是否需要在 VCC_TEST_12V5和 ISO_GND5 /ISO_GND5以及 VCC_TEST_12NV5之间添加更多电容器

  • 在数据表中、它显示其输出将为1W 或1.5W。 我希望确切地知道可以预期多少功率和电流。

  • 我已经使用了 UCC14140-Q1计算器并填写了所有详细信息。 您能告诉我这些内容是否正确吗? 如果我不添加任何 RLIM 电阻器、它是否可以正常工作? 计算器以红色显示警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、请查看我的以下反馈:

    -设计计算器:

    a:(COM-5V VEE)电压应为正+12.5V、而不是负值。

    b:FBVEE 的顶部反馈电阻器不能为0千欧。 您需要使用 FBVEE 引脚来调节(COM-FBVEE VEE)电压。 使用连接在(FBVEE-FET VEE)之间的10k Ω 电阻。 计算器将为您提供顶部电阻的值。

    c.您的输出功率要求为~0.7W。 UCC141410-Q1的建议平均功率为1.5W、因此您在功率能力方面处于良好状态。

    d.建议采用 RDR 配置。 当仅使用 RLIM 时、这有助于减少通过 RLIM 电阻器产生的损耗。 请在更正 a)和 b)后遵循计算器中的建议值。

    e.栅极驱动电容:Cout1b 建议降低栅极驱动电容值(COM-COM)和(COM-COM VEE)并改善 VDD 网的平衡。 在 Calculator 中选择 Cout1b 值、然后在更正 a)和 b)后遵循栅极驱动器电容的建议

    f.最后、您可发送更新的设计计算器和原理图以进行审查。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel Alva Hernandez:   
    感谢您的答复。 我已经附上了更新的原理图。 您能否对其进行审查并就是否需要进行任何修改提供反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 RLIM 和 ISO_GND5之间连接的0k Ω 电阻更改为1k Ω 电阻、可以吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh。 请查看我的以下反馈:

    -RLIM 不能为零、尤其是当静态电流来自不同于栅极驱动器的其他负载时。 我建议使用 RDR 配置、因为与单个 RLIM 配置相比、它有助于降低导通损耗。 请遵循"Calculator Design"中的 RDR 建议值。

    -我建议将栅极驱动器电容 C7和 C10的电压速率增加到~35V、以防止直流偏置速率。

    -在(VDD VEE)引脚旁添加一个100nF、X7R、50V HF 去耦电容器。 作为一种好的做法、我建议将其放置在输出引脚旁边、以便反映 CAP 在布局中的位置。 您可以将2x22uF 放置在100nF 电容器旁边。 请参阅 EVM 的以下示例。

    -交换 C3和 C6的位置,将100nF 电容放置在输入引脚(VINP-GNDP )旁边。 与上面类似、这是反映电容器在布局中的位置的好做法。  请参阅 EVM 的以下示例。

    建议将-330pF 反馈电容器放置在 IC 旁边。 您还可以将它们并联放置在底部反馈电阻器的左侧。  请参阅 EVM 的以下示例。

    谢谢你