This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14-Q1:关于 NC 端口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1443902/sn74ahc1g14-q1-regarding-nc-port

器件型号:SN74AHC1G14-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我们想知道 SN74AHC1G14-Q1的 NC 端口。

我们需要通过电容或高阻抗电阻将 NC 端口(引脚编号1)连接到 GND、因为它可以避免输入该端口的噪声。

是否可以通过 电容或高阻抗电阻器将 NC 端口连接至 GND?

如果可以、您能否建议可用作基准的最大电容和电阻值?

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此器件中、引脚未从内部连接;您可将其直接连接到 GND。