This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245 -输出状态验证

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1443881/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245---output-state-verification

器件型号:SN74LVC8T245

工具与软件:

大家好、团队成员:

很好在此处启动通信。

我正在使用中  SN74LVC8T245RHLR 这是我的设计的第一部分、根据设计、我的输入为未定义状态(DIP 开关打开条件)、输出为 PU 电阻器。

根据设计、当 IC 中没有定义的输入时、我的输出是否会受到影响? 请参阅以下图片

提前感谢!

此致、

Gopi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入是悬空的、因此会出现高电平或低电平或振荡。 当输入读取为低电平时、输出驱动为低电平、从而覆盖上拉电阻器。

    避免输入悬空的其他原因还有: [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    您应该在输入端使用一个上拉电阻器(并且让 DIP 开关在没有电阻器的情况下下下拉)。