This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4094:STR 为高电平时的 QX 输出(Cont'd)

Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436468/cd74hc4094-qx-outputs-when-str-is-high-cont-d

器件型号:CD74HC4094

工具与软件:

大家好、团队成员:

此线程是下述线程的延续。
您能继续支持我们吗?

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1414123/cd74hc4094-qx-outputs-when-str-is-high

我知道当该设备中的 STR 为高电平时、Qx 输出。
然而、当 STR 为低电平时、Qx 也是输出。
请参阅随附的波形(CD74HC4094_NG_Board.pdf)。

这种行为是随机发生的。
在应用 PCN#20220628000.1的两个产品中观察到这种情况。
在 PCN 之前的产品中未观察到此现象。

客户进行 ABA 更换、这种行为转移到了其他主板。

我怀疑这可能是失败、您是否认为是他们使用它的原因?

Q:QX1和 QX2的上升沿非常慢。 看起来好像输出被禁用、仅通过上拉电阻器拉至高电平。
请放大 STR 变为低电平的时间。 STR 变为低电平和 Cp 再次启动之间的时间间隔是多久?

答:请参阅随附的(CD74HC4094_Zoom.pdf)。  STR 变为低电平与 Cp 再次启动之间的时间间隔是750ns。

此致、

e2e.ti.com/.../7041.CD74HC4094_5F00_NG_5F00_Board.pdf

e2e.ti.com/.../CD74HC4094_5F00_Zoom.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我几天时间来研究这个问题、看看我是否能找出发生这种情况的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert San:

    在这种情况下、进展如何?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥先生、

    由于美国的感恩节,艾伯特将于本周结束,并将于12月2日星期一继续跟进

    此致、

    Owen