This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:NAND 应用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G00, SN74LVC1G17, SN74AUP1T00, SN74LV1T00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1444951/sn74lvc1g00-nand-application

器件型号:SN74LVC1G00
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17SN74AUP1T00SN74LV1T00

工具与软件:

您好!

我们调查了 n 与门电源电压、如下所示、我们已选择 SN74LVC1G00、但1.8Vin 似乎不能高于 SN74LVC1G00 VIH=2V。

我们是否可以在1.8V 电源上添加一个缓冲器 SN74LVC1G17? 有没有遗漏的东西? 或者有其他与非门可以直接满足此要求?  谢谢!

真值表

a.

B.

y

0

0

1.

0

1.

1.

1.

0

1.

1.

1.

0

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G17的 VIH 也过高。

    使用电压转换门、如 SN74AUP1T00或 SN74LV1T00。