This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1445128/txs0108e-questions

器件型号:TXS0108E

工具与软件:

尊敬的专家:

客户使用了 TXS0108ENMER 并找到了一个脉冲1 WL_REG_ON。 您是否有任何想法、原因可能是什么?  

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 引脚具有内部上拉电阻器;默认状态为高电平。

    要在上电期间停用 I/O、请使用下拉电阻器使 OE 保持低电平、并在稍后使用 GPIO 强制其上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    团队目前正在感恩节假期。 请等待响应延迟至12月2日。 感谢 您的 耐心。

    BR

    -yuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    请尝试使 OE 为低电平的电源时序模式、与 Clemens 的说明类似。 如果您有任何进一步的疑虑/问题、请告诉我们。


    此致、

    插孔