This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:在器件之间转换 SPI 通信电平

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1445162/txb0108-converting-spi-comms-levels-between-devices

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304

工具与软件:

大家好!

在当前设置中、芯片已在分线板上单独进行了测试、以使3V3电平器件和5V 电平器件进行通信、但它当前无法正常工作。 3V3引脚可承受5V 的电压、我可以确认、如果没有中间的电平转换器、通信成功。

数据表中具体讨论了 I2C、以及由于它是开漏输出、因此不建议将 IC 用于此目的。 它没有提到任何关于 SPI 通信的东西、我猜是由于这种类型的通信是推挽的。

TXB0108是否可用于在3V3电平 SPI 和5V 电平 SPI 之间进行转换? 在这种情况下、有没有什么办法允许此芯片工作?

此致、

Yiannis