This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:输入和管理6.5V、输出将超过40V、损坏下一个电平

Guru**** 2810555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1442275/lm5022-input-6-5v-output-will-over-40v-damaging-next-level

器件型号:LM5022

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户使用 LM5022、但发现一个问题、输入5.5V-6.5V、输出为40V、低于预期。 当输入大于6.5V 时,输出将超过40V,损坏下一级,以下是原理图。 请帮助查看。  

BR

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    本主题中缺少一些重要信息(输入电压范围、负载电流)、但我可以为您提供一些提示。

    您如何确定此应用的组件?
    尤其是补偿网络的值相差比较远。

    1µF 电容器太大、因此它正在减慢电压调节环路的反应、使系统不稳定。

    若要计算这些值、您可以使用 PowerStage Designer、您可以从此处下载该工具:
    www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER

    在不了解上述详细信息的情况下、组件应处于以下范围内:
    C18 = 33nF、R23 = 100k、C19 = 0.33nF
    请注意、计算值只能是一个很好的起点、但适当的补偿组件应通过实验室物理板上的实验和测量来确定。

    本信函以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且遵守 TI 的重要声明: www.ti.com/.../important-notice.shtml

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!  

    感谢您的详细建议、我的客户还想知道输入为8-32V、输出为18V、这种用例的任何风险、我在数据表中没有找到特定的输出规格。  

    BR

    Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    当输入电压升高并接近目标输出电压时、FET 的导通时间将变得越来越短、直到它停止开关。
    因此、当输入电压高于目标输出电压时、FET 永远不会开启、所有负载电流都会流过二极管。

    本信函以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且遵守 TI 的重要声明:www.ti.com/.../important-notice.shtml

    此致
    哈利