This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G332:要考虑高电平/低电平的最低电压?

Guru**** 2782545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1446414/sn74lvc1g332-minimum-voltage-to-consider-high-level-low-level

器件型号:SN74LVC1G332

工具与软件:

大家好、

是否有任何关于 IC 视为高电平或低电平的最小电压的数据?

数据表列出了最大电压(VCC > 4.5V 时为0.7 * VCC / 0.3 * VCC)、但我们想知道最小电压。

这对我们来说非常重要。

此致、

H.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他限制为0V 和5.5V;请参阅 VI 规格。