This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:RT6365放大器;HT7463B

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1446867/tps54560-rt6365-ht7463b

器件型号:TPS54560

工具与软件:

你(们)好  

您能 帮助推荐可以替代 RT6365和 HT7463B 的产品吗

SYNC 或 ASYNC、P2P 更好

谢谢你

具有低静态电流的60V 输入电压、5A 异步降压转换器

HT7463B 数据表、变频器等效产品、Holtek Semiconductor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth

    感谢您发送编修。

    替换 RT6365时、您可以考虑 TPS54560B(SOIC-8)和 TPS54561(WSON)、它们都与  RT6365 封装型号 P2P 兼容。 而对于 HT7463B 替换、您可以考虑使用 LMR16006 或 LV2862

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare